This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂电池过充电保护和充电指示电路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7716, BQ2947, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728722/lion-battery-over-charge-protection-and-charging-indication-circuit

主题中讨论的其他器件:BQ7716BQ2947BQ40Z50

我们正在使用11.1v、5.2A 锂电池开发电池组。  对于为该电池充电、我们使用的是13V CC CV 充电器。 为了安全、我们使用了高质量的 BMS 电路、但我们希望使用另一个具有充电和完全充电指示功能的保护电路、并自动切断电源

需要符合以下要求的电路设计:我们希望在 CC CV 充电器和电池之间使用此电路以提供过充保护、 我们的 BMS 也会在充满电后切断、但我们需要额外的电路、该电路会在电池充满电后以及在电池充电时切断输出、因此应该会出现渗色指示(LED 闪烁) 充满电后、应该会有满电状态指示、并且应该有短路保护以及过压和过流保护(如果使用另一个充电器为电池充电、而不是 CC CV 13V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、
    bq2947系列或 bq7716系列是每节电池的过压保护器、需要连接到您要使用的开关。
    对于充电电流保护、BMS 通常可以提供这种保护。 MCU 可以通过监测计采取其他操作、也可以独立执行它可能从电流感应放大器(INA)获取的单独电流测量。 如果您正在考虑其他 BMS 实施方案、bq40z50将支持3节电池、这些电池具有多种功能、通常与二级过压保护器搭配使用。