This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP8860-Q1:SPICE 模型

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP8860-Q1, LP8861-Q1, LP8862-Q1, LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/729045/tina-spice-lp8860-q1-spice-model

器件型号:LP8860-Q1
主题中讨论的其他器件:Tina-TILP8861-Q1LP8862-Q1LP8863-Q1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想知道 LP8860-Q1汽车 LED 驱动器是否有 SPICE 模型可用。 对于我们公司为未来项目制定的不同 LED 驱动器的一些评估、这将非常有帮助。

提前感谢您的帮助。

Isabel Posadas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isabel、

    我们没有用于 LP8860-Q1的模型、但我们有用于 LP8861-Q1、LP8862-Q1和 LP8863-Q1的模型(这可能对您有所帮助)。 请查看相应的产品文件夹。

    注意:LP8862-Q1模型仅在今天发布、因此在 TI.com 上显示可能需要1-2天的时间