This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5170-Q1:TINA 模型

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728279/tina-spice-lm5170-q1-tina-model

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5170

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、TINA 参考设计适用于降压模式、需要更改哪些内容才能转换为升压模式?

附件是我的更改,但现在看起来不起作用,谢谢。  

e2e.ti.com/.../snvmb67_5F00_NC-Correction_5F00_Boost.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    要将其更改为升压、您需要将 DIR 引脚拉至 GND。 有关详细信息、另请参阅 Lm5170数据表。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经将 DIR 设置为低于1V、但看起来底部 FET 剂量不会开启、无论如何、让我尝试更多。 通过 TINA 参考设计中的 ISETA_DRIVER (U2)、它是否用于输出电流设置并可由用户更改? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要接地 DIR。 DIR 应为高电平有效或低电平有效。 不应使用电阻分压器来控制 DIR、数据表中对此进行了明确说明。

    关于第二个问题、您能否向我展示一下模型原理图的快照? 目前我无法查看.tsc 文件。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤豪、

    我添加了 PDF 格式文件、但不确定您是否可以看到。

    如果看不到、请告诉我。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../snvmb67_5F00_NC-Correction_5F00_Boost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Lee 提供了原理图。

    VIN 引脚应始终连接到 V48V 节点、无论它是降压模式还是升压模式。 请告诉我这是否解决了问题。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xi、

    我仍在使用升压模式、但我有一个问题。

    TINA 参考设计中有 ISETA_DRIVER、我们可以更改它吗?

    它看起来像一个宏库。 谢谢、