This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ24640:SPICE 模型

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728543/tina-spice-bq24640-spice-model

器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有适用于 BQ24640器件的 SPICE 模型或可使用相同模型的替代器件。

或者、如果可能的话、可以创建一个呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    这是我们拥有的所有可用型号的链接:
    webench.ti.com/.../

    我将了解我们的电源建模专家之一是否也能为您提供进一步的帮助。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    我们没有该器件的模型。 所有可用模型都位于 Herman 发送给您的链接中。