This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:导入 SMAJ5.0CA SPICE 模型时出现“The circuit cannot be opened or converted into a macro”错误

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728677/tina-spice-the-circuit-cannot-be-opened-or-converted-into-a-macro-error-while-importing-smaj5-0ca-spice-model

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好!

从 SMAJxxxCA SPICE 模型 TXT 文件创建宏时遇到问题。

我得到"电路无法打开或转换为宏"错误。
在此之前、TINA.TI 会抛出"准备形状列表时出错"。 误差。

有人可以伸出手吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rune、

    很可能、它只是与 TINA 的一般不兼容。 但是、为了进一步帮助您、您是否可以重新附加文件? 当我单击您的文件时、会显示"不幸的是、您请求的页面不再存在。"

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉! 链接错误。
    我现在已经修复了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (1)您使用的是最新版本的 TINA-TI (9.3.150.328)。 如果没有,我建议安装该版本,因为它具有许多用于导入网表的兼容性增强功能。

    (2)第二、子电路名称有"。" 非常重要。 我认为 TINA-TI 不喜欢这个。 请更改"." 更改为"_"。

    我认为在进行这些更改后、它会起作用。