This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00361:摄像机架是否有图纸?

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728391/tida-00361-is-there-a-drawing-for-the-camera-stand

器件型号:TIDA-00361

系统的图片在支架上有控制器、投影仪和摄像头。

支架是否有图纸?

我们正尝试像这样构建评估系统。

http://www.ti.com/tool/TIDA-00361

谢谢、

Ugnius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugnius、

    这一立场是在我们的内部商店里作出的,令人遗憾的是没有画。

    在商店中手工制造应该很简单(正如我们对所示的那样)。

    进行调整、使摄像机指向的角度(向上/向下)稍作调整。  垂直偏移约为8英寸。  这并不是超级关键。  更重要的是选择合适的透镜、以在目标距离处获得与投影仪相同的视场。

    Fizix