This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:运行 TINA-TI 设置时出错。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728413/tina-spice-error-while-running-tina-ti-setup

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的先生:

我无法运行设置。 安装程序已完全下载、但在运行时显示错误。 随附了错误供您参考。 请将设置文件发送至 manish.31390@gmail.com 进行下载。

谢谢

Manish

e2e.ti.com/.../Error.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、

    您能否尝试重新启动计算机并重新下载 TINA-TI 安装文件(之前的文件可能已损坏)、然后再尝试安装?
    安装时,请确保已禁用防病毒软件并作为 administrator 进行安装。