This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:如何更改 webench 导出电容器的 IC?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728198/tina-spice-how-to-change-ic-of-webench-exported-capacitor

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

如果您在 TINA-TI 中使用标准电容器、只需单击 IC 参数即可。 使用 Webench 导出、您可以获得没有可编辑参数的宏。 我确信有一种方法可以在 SPICE 中表达这一点、以使其发生、但如何实现呢?

将 IC 组件粘在 Vout 导线上不起任何作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olli、

    WEBENCH 导出的电容会针对特定的输出电压降低额定值。 如果您希望更改电容器上的输出电压或电压、最好改用 TINA-TI 基元电容器替换导出的电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想在稳态下开始仿真、即将输出电压设置为标称值而不是0。 输出从零伏稳定下来需要一位时间。 但是的、具有 ESR 的电容器模型应像将电路导入到 Altium 一样正常工作。