This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:军事客户无法使用基于在线的工具

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/727485/webench-tools-military-customers-unable-to-use-online-based-tools

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 团队、您好!

我刚与一位军事客户打过电话、他说不允许他们使用 webench、因为它是一种在线工具。 显然、出于保密原因、他们只能使用离线工具(TINA、SPICE 程序、氮化镓等)。 我建议使用 Altium Webench 插件、但现在我再深入研究一下、您似乎仍然必须在 webench 上在线启动设计、然后导出到该 Altium 插件中...我对这一点的理解是否正确?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    你是对的。  Altium 连接器 当前未捆绑 WEBENCH 设计。 用户必须从 WEBENCH 下载设计。

    此致、
    Pradeep

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    要添加更多详细信息、WEBENCH 是一款在线设计工具、您可以在 WEBENCH 中选择产品并创建电源设计。 该工具还提供了将 CAD 导出到 Altium / Orcad/Eagle 等工具的功能、以及将仿真导出到 TINA-TI/Altium / PSpice 等工具的功能。

    在 TINA-TI 或 Altium 中运行仿真(需要安装 WEBENCH Altium 连接器插件)或 PSpice 中运行仿真可在从 WEBENCH 或 TI.com 下载仿真文件后离线完成。

    WEBENCH Altium 连接器(www.ti.com/.../altium-connector.html) 插件具有一项额外功能、可让您在 Altium 中启动 WEBENCH、但该功能仍需要互联网连接。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、
    Pradeep