This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00874:可用性

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00874, TAS3251, TPA3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728036/tida-00874-availability

器件型号:TIDA-00874
主题中讨论的其他器件: TAS3251TPA3251EVM

此 TIDA-00874 (或类似产品)专为测试而开发的完全组装电路板是否可用? 价格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    我们实际上不销售该板。 但是、我们销售的 TPA3251EVM 使用与 TIDA-00874相同的 D 类放大器。 如果您需要具有相同输出功率的数字输入、我们还为该器件提供了 TAS3251和 EVM。

    此致、

    Robert Clifton