This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5170-Q1:TINA 误差

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/727908/tina-spice-lm5170-q1-tina-error

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5170

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、当我运行 LM5170的 TINA 参考设计电路时、会出现错误消息、如"缺少语法元素"。 行:#1622。{SCK#}。

如何修复此错误消息? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您使用的是 TINA-TI 的哪个版本? 我能够正常运行、但只能在瞬态参考设计的仿真中发出未连接网络的警告。 我的 TINA 版本是9.3.150.328 SF-TI。

    此致

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用9.3.50.40SF-TI、因此我尝试更新、但出现了一条错误消息、如"Cannot connect to the internet or cannot find version file!"(无法连接到互联网或无法找到版本文件!)。 互联网连接正常。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试删除当前版本并从以下链接重新安装: http://www.ti.com/tool/TINA-TI
    如果仍然不起作用、您可以附加.tsc 文件并将其发送给我们进行审核。
    此致
    Ranjani