This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00909:TIDA-00909

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00909, TIDA-00913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/727403/tida-00909-tida-00909

器件型号:TIDA-00909
主题中讨论的其他器件: TIDA-00913

大家好、

 TIDA 00909 软件包中缺少"USER_J5.h"头文件? 是否可以使用 TIDA 00913 软件包中的"USER_J5.h"?

此致、

AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abdallah Alansaari:

    感谢您指出 TIDA-00909软件文件中缺少头文件"USER_J5.h"。

    是的、正如您所指出的、您绝对可以使用 TIDA-00913软件文件中的"USER_J5.h"。 这是相同的设置、两个文件之间唯一的区别是、注释行而非 TIDA-00909、而是指 TIDA-00913。 因此、它不会影响编译器、但您可能希望更改。 给您带来的不便、我深表歉意。

    我们将尽快更新 TIDA-00909软件包。

    此致、Martin