This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01187:如何将此设计与 TIDA-01573结合使用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01187, LMG1020, DAC5682Z, TIDA-01573, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725481/tida-01187-how-can-i-combine-this-design-with-tida-01573

器件型号:TIDA-01187
主题中讨论的其他器件: LMG1020DAC5682ZTIDA-01573OPA695

你(们)好

我们尝试将 TIDA-01187与01573相结合、以实现高速和窄脉宽激光雷达。

整个帧结构肯定是 TIDA-01187、但每个设计中的某些器件在完全集成时不兼容。

例如、我知道、GaN LMG1020驱动器的作用与 TIDA-01187中的 DAC5682Z 类似。

是否可以将 TIDA-01187与01573相结合? 如果可能、我该怎么做? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minseong、
    我们将对此进行研究。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minseong、

    TIDA-01187和 TIDA-01573由两个不同的组完成。 这两个 TIDA 并不是相互兼容的。 但 我认为您应该能够在 TIDA-01187 (TSW1400 + DAC5682Z + OPA695)上用 TX 代替脉冲发生器和 TIDA-01573。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 此外、我能否获取 TSW3080原理图或产品? 原理图不包含在支持的设计文件中;)

    此致、

    Minseong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说发送器不需要 TSW1400 (控制器)? 脉冲发生器是否替代了它、包括控制功能?

    此致、
    Minseong