This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00555:需要在没有变压器的情况下为 AMC1100供电

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, TIDA-00555, DCH010505S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725616/tida-00555-want-a-power-supply-for-amc1100-without-a-transformer

器件型号:TIDA-00555
主题中讨论的其他器件:AMC1100DCH010505S

我正在尝试使用上述 TI 设计为逆变器构建电流和电压传感器。 在该设计中、感应电路的电源设计中包含一个很难找到的变压器。 我找到的所有解决方案都具有该变压器。 我需要不带变压器的电源设计。 您能给我一个设计吗? 它需要+5V 0V -5V 的双电源。 我看到 有一些微型1W、2W 直流/直流隔离式转换器。 是否有任何方法可以使用此微型直流/直流转换器为 AMC1100的热侧供电。 谢谢你
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damith Pavithra

    感谢您发送邮件并考虑使用 TIDA-00555。

    对于感应电流和电压微型1W、2W 直流/直流隔离式转换器是一个不错的选择。

    也可以使用

    www.ti.com/.../TIDA-01094

    用于生成隔离式电源和

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00777

    生成负电源。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我了解了您提供的两种设计。 不幸的是,他们不能满足我的要求。  在此设计中、热侧电源由电源供电。 这不合适、因为逆变器应在没有电源的情况下运行。  我希望使用隔离电源从5V 侧为其供电。 它应该是双电源、因为设计的电路应该由一个双+5V 0 -5V 电源供电。 您能给我一个可由低侧供电的隔离式直流/直流电源解决方案吗?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damith Pavithra  

     http://www.ti.com/product/DCH010505D 

    请参阅器件型号以了解您的要求。

    我没有展示此器件的设计、但有展示单输出的设计  

    http://www.ti.com/tool/TIDM-HV-1PH-DCAC

    查找 DCH010505S。

    希望这对您有所帮助。

    您提到过、这用于测量逆变器电压和电流。 我们有许多侧重于逆变器的解决方案可能会有所帮助。  

    请访问  

    http://www.ti.com/applications/industrial/overview.html 

    有关更多信息、您可以选择电网基础设施或电机驱动器

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。 我将对其进行研究。 我无法理解为什么这些设计是用市面上没有的变压器进行的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好