This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4478:谷底跳跃

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/726902/pmp4478-valley-skipping

器件型号:PMP4478
主题中讨论的其他器件:UCC28740、 LM5021

大家好、提前感谢您的支持。

我们根据您的原理图设计了 UCC xxxx SMPS


由于400kHz 时的一些噪声,我们希望消除谷底跳跃。 您能告诉我们我们需要更改哪些值吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、从您提到的"噪声"是指音频/声学噪声? 如果是、噪声来自哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。

    答案是否定的。。。 高频电噪声。

    谢谢你

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谷底跳跃算法嵌入在 UCC28740控制器中。 因此、它是不可拆卸的。 但是、您可以更改电流感应电阻器值或变压器电感值以移动谷底开关点。 或者、您也可以使用没有谷底跳跃功能的不同控制器、例如 LM5021。
    回到400kHz 噪声问题。 输出端的噪声是多少? 还是 EMI 噪声? 如果是输出噪声,则应能够通过 RC 或 LC 滤波器滤除噪声。 如果是 EMI 噪声,则可以通过输入端的 LC 滤波器或更好的变压器设计(例如:屏蔽变压器)来解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的观看。
    此致
    Andre