This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4478:谷底开关

Guru**** 2927840 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/726893/pmp4478-valley-switching

器件型号:PMP4478
主题中讨论的其他器件:UCC28740

如何控制谷底开关 e2e.ti.com/.../-330pf-1A_2D002D00_00000.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以参考 UCC28740的数据表"7.3.2谷底开关和谷底跳跃"来了解其工作原理。 基本上、在反激式转换器中、它会在导通周期中存储能量。 在关断期间将能量传递到输出。  当您在 CV 下工作时。   它应通过在关断周期输出电压下降到技术规格之外之前再次存储能量来保持输出电压。 在此之前、将 从 Pin_VS (PIN2)中选择"谷底开关"。

    因此、谷底开关  由 主稳压输出电压/电流决定。  您可以参考您的波形、我想主稳压器的电压/电流应该更改。 频率也会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好!

    您可以修改电流感应电阻器值或变压器电感以调整谷底开关点。 请注意、UCC28740控制器设计为在断续导通模式(DCM)下运行。 因此、您必须确保在最小输入电压和最大负载下、转换器仍在 DCM 下运行。

    此致、

    Sheng-Yang Yu