This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:CRM 解决方案

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/726661/tida-00961-crm-solutions

器件型号:TIDA-00961

大家好、我们来自 LG INNOTEK

我们有几个问题。

首先,我们想了解数字 CRM 解决方案。

其次、我们需要获取设计套件和评估板。

最后、如果您有机会、我想与您会面。

谢谢你。

-来自 iceberg.Kim

iceberg.kim@lginnotek.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee、您好、感谢您关注德州仪器和我们的 TI 参考设计。 我已将您的查询转发给我们的工业系统电力输送团队、以回答您的问题、但是、您能否在您说"想了解数字 CRM 解决方案"时更深入地了解您的要求或需求?

    关于设计套件和评估板的申请、请注意、我们通常不会提供硬件设计以供样片/订购。 我们所做的是为您提供适用的设计文件、以便您可以复制设计、同时根据特定终端应用的需要对其进行修改。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    正如 John 所回答的、我们没有可订购的评估板。 但是、此链接提供的设计将适用于您的应用: www.ti.com/.../TIDA-00961。 所有制造文件和软件均可供下载。

    此致、

    Salil