This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54062:TPS54062

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725469/tina-spice-tps54062-tps54062

器件型号:TPS54062
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我将使用 LTSPICE 进行仿真。

是否可以获得 IC TPS54062的非典型 pspice 模型?

提前感谢您。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavien、

    请通过此链接联系支持团队。  使用电子邮件或电话选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    这是我问第一个问题的同一个链接?
    您有电子邮件吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Flavien、

    您能否为您的通信提供案例或 TT 编号? 一旦我们掌握了这些信息、我将获得正确的团队跟进。

    某些未加密模型无法直接在该论坛上共享、因此我们需要通过支持团队进行交流。 如果有一些沟通错误、我将在获得案例编号后继续跟进。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的案例或 TT 编号是什么意思? 我没有任何一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavian、

    您能给他们发送一封电子邮件吗? 这将为您提供一个案例编号。 如果您没有得到答案、请向我提供 TT 编号(发送电子邮件后、您应该得到一个编号)。 您可以在以下链接中看到电子邮件选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是:1-4582647069
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我会跟进并告知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavien、

    支持团队应该已经回复给您、以便我结束这篇帖子。 如果您有任何后续问题、请随时回帖。