This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00421:同轴连接器匹配部件的帮助

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725424/tida-00421-assistance-for-coaxial-connector-mating-part

器件型号:TIDA-00421

您好!

我们计划制造 TI 的汽车130万像素摄像头模块(TIDA-00421)、以便使用我们的应用板进行测试。
我们希望使用 与 TI 电路板相同的同轴电缆连接器(59S10H-40ML5-A)、但无法找到与之匹配的连接器。
请告诉我们 用于59S10H-40ML5-A 的插接连接器部件号。
 
此致
Bharati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharati、

    我们使用了 Rosenberger 的59S20X-400L5-Y。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis,这很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bharati、

    根据 Rosenberger 的输入、另一个选项是59S20X-40ML5-Z 或59S20X-40MT5-Z 这些是直插式 PCB 连接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的输入、但这些还是公连接器。 由于我们在摄像头模块上有公连接器、因此无法使用这些连接器。 我们正在寻找插座配接部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharati、
    这些连接器均为 FAKRA 标准。 我们无法在特定的电缆连接器上提供任何输入、因为这应该来自电缆制造商。 当我们选择电缆时、我们会指定 FAKRA 连接器、配接性别、长度和低损耗或柔性电缆(分别为302或462)。 我们不必提供具体的接头,只提供性别。 仅对于 PCB 连接器、我们才会选择特定的连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、为此、我们将与电缆制造商联系。