请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01097
目前、许多客户正在评估 TIDA-01097单火电源提取方案:
1.是否有成功案例?
2. 如果有更好的方案值得推荐、那么最好提供 EVM 板?
3.为 TI 提供一些单一火灾计划
您的能力。
鹰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TIDA-01097
目前、许多客户正在评估 TIDA-01097单火电源提取方案:
1.是否有成功案例?
2. 如果有更好的方案值得推荐、那么最好提供 EVM 板?
3.为 TI 提供一些单一火灾计划
您的能力。
鹰
1.是否有成功案例?
此参考设计对许多客户而言非常有趣 、因为它可确保在无中性点照明控制(开关和调光器)应用中将接地电流限制在0.5mA、并且仍能为无线模块的正常运行提供足够的功率。 是的、此设计有几个成功案例、此参考设计已交付给多个客户进行评估。
2. 如果有更好的方案值得推荐、那么最好提供 EVM 板?
这是在可能存在或不存在中性线的改装应用中最常见的照明控制方案。 在这种情况下、照明控制单元必须通过在热线(线路端子)和接地线或接地端子之间连接单元来供电。 如果您希望评估此参考设计、请提供收货地址。
3.为 TI 提供一些单一火灾计划
您说的"单火"是什么意思? 这是否是一个拼写错误并尝试引用"单线"?
谢谢、
Surya