This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:我无法访问电源设计器。 所有链接均不起作用

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725985/webench-tools-i-cannot-access-the-power-designer-none-of-the-links-work

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我还没有找到一个链接、它实际上会将我带到工作页面。  我点击了网站上的电子邮件链接和链接。   这就是我看到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们无法看到上述共享映像。 但是、如果可以、请尝试使用以下链接访问电源设计器。
    webench.ti.com/.../

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     链接具有相同的结果、我看到的只是浏览器窗口左上角的徽标图像。  我仍然无法访问该工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我读取了固定的消息、并检查了元件。  我没有看到列出的选项。  

    但我确实尝试将其更改为模式11。 这似乎起作用。