This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:演示固件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138PFCEVM-026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725902/pmp20873-demo-firmware

器件型号:PMP20873
主题中讨论的其他器件:UCD3138UCD3138PFCEVM-026

尊敬的 TI 团队:

我们是一家位于德国东部的中型公司、专门为德国顶级设备制造商设计和制造各种电子控制板。

仅在2018年、我们就购买了价值约85k 美元的 TI 产品、其中包括 TI DSP (TMS320系列) 和 UCS (MSP340)、总价值为45k 美元。  

对于新的电池充电器项目、我们需要一个能够处理图腾柱 PFC 拓扑的数字控制器 IC。 现在我的重点是  ADP1048 (模拟器件)和  UCD3138。

当我知道该部件的固件尚未公开发布供公众使用时 、我想知道是否可以与我们共享固件。 由于我们必须调整 PFC 级 t 我们的应用的功能、因此十六进制文件不够用。

我们大约有2周的时间来决定 去哪一个地方、这样您的快速反馈就会得到高度重视! 如果您需要有关我们公司或最终产品/客户的更多详细信息、请随时与我联系。  

非常感谢您的参与、

Daniel Pruna  

技术中心工程部发展部主管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好、祝您好。

    除非可以在 TI.com 上发布演示固件,否则我们通常不会发送演示固件。 目前、对于该参考设计、它不是、我们建议稍后在 UCD3138产品页面上查看更新。

    此外,如果您正在寻找 PFC 的基本操作,您还可以下载其他 UCD3138 EVM 固件,以便更好地了解。 请查看此 EVM 设计: www.ti.com/.../ucd3138pfcevm-026

    UCD3138PFCEVM-026 UCD3138数字功率因数校正前置稳压器评估模块|德州仪器 TI.com
    TI 的 ucd3138pfcevm-026评估模块(评估板)可帮助您将设计从原型推进到生产阶段。 提供的 EVM 说明和特性以及支持文档和资源。

    感谢您关注德州仪器和我们的 TI 参考设计。

    尊敬的提交、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs