This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20127:如何修改此设计 PMP20127以支持600V 直流输入?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20127

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725344/pmp20127-how-to-modify-this-design-pmp20127-to-support-600v-dc-in

器件型号:PMP20127

你(们)好

如何修改此设计 PMP20127以支持600V 直流输入?

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    遗憾的是、要将此设计更改为600V 输入、需要进行重大更改。 这包括变压器、功率 MOSFET 和钳位电路。 PMP7958和 PMP5067可作为参考、尽管它们用于更高的功率。 您还可以使用 TI 的 Power Stage Designer 4.0工具查看 PMP20127支持更高电压所需的更改。 http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    谢谢、
    Ryan