This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:时间-受控开关问题

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725601/tina-spice-time---controlled-switch-question

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试使用几个时间控制开关来仿真随时间变化的电阻。

我希望开关按顺序闭合;SW1为1秒、SW2为2秒、依此类推。

我希望它们保持闭合状态、因此我已在每个开关上将"t OFF"设置为零。 (我还尝试使用非常小的数字、如1n、但问题是相同的)

但是、我会得到杂散结果。 在下面的第一个示例中、所有开关都关闭接通时间、但测量的电流是非感应的。 在第二个示例中(仅更改了一个电阻器)、似乎有一个开关根本不工作? 我犯了什么错误?

但是、