This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV7011:查找 LT-Spice 或 P-Spice 模型

Guru**** 2585595 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV7031, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725214/tina-spice-tlv7011-looking-for-lt-spice-or-p-spice-model

器件型号:TLV7011
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV7031

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

Nikhil

为 Matthias Kugele 发帖

卡盘

他的客户正在寻找 TLV7011和 TLV7031的 LT-Spice 或 P-Spice 模型。

他们希望在应用中使用它来监控 OSSD 输出。

不允许他们安装 TINA-TI、因此我希望获得 PSpice 或 LT Spice 版本。

 

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    这可能会给您带来一些惊喜、但在这种情况下、TINA 模型= PSpice 模型。 因此、只需要求客户从相应器件的产品文件夹中获取模型网络表文本文件(.LIB 文件)、方法是下载.zip 文件并获取.LIB 文件(例如 www.ti.com/.../toolssoftware) TLV7011 TINA-TI Spice 模型-> www.ti.com/.../slvmc51 )

    Herman