This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LF353:2个级联积分器的仿真

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725145/tina-spice-lf353-simulation-of-2-cascaded-integrators

器件型号:LF353
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想使用交流仿真来模拟 TINA 中的2个级联集成器(图片显示了原理图)。 随附的波特图显示了第一级之后和第二级之后的传递函数。

结果令我惊喜、 因为低频时的增益、如 1Hz、不会翻倍。 我的仿真是否有任何问题?

提前感谢!

亚历山大

e2e.ti.com/.../CascadedIntegratorsLF353.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    当我在连接的测试台上运行仿真时、直流输出会被限制在放大器的最大或最小输出范围。

    为了能够运行交流仿真(小信号分析)、我们需要稳定输出、使其理想地处于中等范围附近。

    由于您将运算放大器用作纯积分器、因此很难在反馈路径上放置电阻器。 因此、在本例中交流分析的替代方法是放置1 Tera H 的高值电感器、以便在0Hz 时、它就像直流短路、从而稳定输出的直流工作点、 但在其他频率下、它就像反馈路径上的开路。

    希望这对您有所帮助。

    附加:

    e2e.ti.com/.../CascadedIntegratorsLF353_5F00_Debug2.TSC

    Herman