This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice/TINA-TI:使用电容器时的 TINA-TI 浮点误差

Guru**** 2813455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725133/faq-tina-spice-tina-ti-tina-ti-floating-point-error-while-using-capacitors

大家好、

感谢您的回答、上次使用了、但现在我不知道为什么连接的电路不能仿真、并且显示出一些我无法确定的错误。 它显示了 C1和 C2之间的节点误差。 如果有任何问题、请告知我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真器执行直流分析时、C1和 C2之间的节点悬空。 您需要为其提供接地路径。

    有关更多详细信息、请参阅以下文章。 您可以显式提供直流路径、或者更简单的解决方案是单击电容器并将 Rpar 参数从 Infinite 更改为1G。

      

    此外、如果您将来发布 TSC 文件、这将非常好。 它将有助于调试。 您可以在此处找到指南: