This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00443:当负载突然增加时、电感器电流有时会异常增加

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/724650/tida-00443-inductor-current-increases-abnormally-sometimes-when-sudden-increase-in-load

器件型号:TIDA-00443

你(们)好

 我们已根据  TIDA-00443 设计完成了900W PFC。 它在恒定输出和升压跟随器模式下都能正常工作。

我们使用白炽灯作为 PFC 的负载进行测试。 但是、当我们以100W 的步长增加负载时、我们发现没有问题。

但是、每当我们以240W 的阶跃增加负载时、有时(并非每次)电感器电流会变得异常高、交流输入保险丝会熔断。

我们在升压跟随器模式中观察到的情况。

我想控制器能够使设计参考文档中给出的负载增加近90%。

我们尚未对原理图或 BOM 进行任何更改。

请帮助解决此问题。

谢谢

Lenin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenin、

    感谢您在使用 TI 设计并 针对您的应用对其进行测试方面所做的努力。

    我将在提供反馈之前详细分析这种情况、 并将很快返回给您。

    我知道、您正在使用多个白炽灯 作为负载、并将它们一起切换以创建240W 的负载阶跃、对吧?

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Manu

     感谢您的回答。 我们设置了类似这样的负载。  

    在 PFC 输出端并联5串灯。

    灯串1 - 2 x 200 W 灯串联连接(打开时消耗240 W 功率)

    灯串2 - 2 x 200 W 灯串联连接(打开时消耗240 W 功率)

    灯串3 - 2 x 100 W 灯串联(打开时消耗140 W)

    灯串3 - 2 x 100 W 灯串联(打开时消耗140 W)

    灯串3 - 2 x 100 W 灯串联(打开时消耗140 W)

    希望这澄清了我们的负载安排。

    谢谢

    Lenin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenin、

    上述行为是由于您使用的负载类型所致。 白炽灯的冷阻非常低。 这意味着在启动时、白炽灯充当高达额定负载10倍的巨大负载。 例如、在本例中、您的阶跃为240W、但在冷条件下启动时、PFC 看到的等效阶跃可能高达2.4kW。 您可以通过测量灯的冷阻和热阻来验证它。 由于启动负载过重、可能会出现不受控制的行为、电流会增加、保险丝会熔断。 尝试使用恒定电阻负载或电子负载。 希望这能澄清。 如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Manu

    谢谢、我怀疑也是这样。

    谢谢
    Lenin。