This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TIDA 00951的固件

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/724743/tida-00951-firmware-for-tida-00951

器件型号:TIDA-00951

尊敬的先生:

我需要 TIDA 00951的固件。

谢谢、

V Agathiyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vedhapuri、您好、祝您好。 您可以在 www.ti.com 上的 TIDA-00951工具文件夹中找到该设计的固件。 单击红色的"Get Software"按钮后、系统将要求您完成一些问题、然后您应该可以访问。 完成问题后、请告知我们访问这些文件是否有任何问题。

    感谢您关注德州仪器和 TI 参考设计。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J. Fullilove:

    感谢您的快速响应。

    正如您所说的那样、我已经完成了。 但我无法获取软件。

    请在这方面支持我。

    谢谢、

    V Agathiyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agathiyan、

    回答问题后、请求将经过一些验证步骤。 您将在一两天内收到一封电子邮件、说明如何下载软件。

    此致、

    Salil