This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 显示视频应用

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/724766/display-video-application

您好!
我需要帮助来查找适用于此视频应用的 IC 或 IC 系统:
-四个3G-SDI 输入、它们必须显示在显示器上(通过 HDMI)、并具有用户可选模式(PIP、PBP、四视图)。
-两个3G-SDI 输出、一个是屏幕副本、另一个是一个 SDI 输入副本。

我发现多种具有类似功能(SDI 或 HDMI)的商业产品、但找不到适合我的参考设计或 IC。

感谢你的帮助。