This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:与 PCB 相关

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697832/webench-tools-related-to-pcb

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我在 PCB 的任意两个接地点之间连接示波器探针时、我观察到这种电弧噪声。 我的 PCB 上有接地计划。 以及连接的去耦电容器。 如何降低这种切换噪声   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nikul、
    此设计是基于 EVM 板还是 WEBENCH 设计? 如果是、您可以共享 WEBENCH 设计吗?

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikul、  

      您能不能返回给我们、了解设计的来源是什么?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否与 EVM、TI 或 Web 工作台上的任何设计无关。 如果我上传原理图以及 连接示波器探针的点、我自己设计的原理图就可以了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我不在镇上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikul、

    我们建议您在相应的 e2e 论坛(基于您在设计中使用的主要 IC)上发布您的疑问/设计/原理图或任何其他详细信息。

    谢谢、此致、

    Harish