This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28950:SIMetrix Simulator

Guru**** 2581835 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28950, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/702702/tina-spice-ucc28950-simetrix-simulator

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28070

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我的客户问我、

" SPICE 模型已加密。 我需要删除密码的内容。"

他使用 了 SIMetrix Simulator、这在很大程度上适用于 EV 充电器和 EV 隔离式直流/直流转换器。

他希望对 UCC28950和 UCC28070使用 SIMetrix Simulation。

大家都知道、所有大型汽车电动汽车设备都是从仿真开始的。

不是从剪切开始、而是尝试。

我想得到你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    对于这些器件(UCC28950和 UCC28070),遗憾的是未加密的 SPICE 模型不可分发。 给您带来的不便、我深表歉意。
    但是、对于这两种器件、我们确实提供了 TINA-TI 模型。 您可以根据自己的需求使用它们。
    TINA-TI 是一款免费工具、使用起来非常方便。 您可以使用以下链接中提供的基本培训视频系列链接。

    但愿这对您有所帮助。
    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    我们为这两种器件都提供了 SIMPLIS 模型。 您更喜欢 SIMetrix 型号吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    我们一段时间内没有从您那里回来。 我希望您的问题得到解决、以便我关闭此主题。 如果您有任何后续问题、请随时回复此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhi-San、

    我想我的客户已经用另一个根解密了这个。

    谢谢你。