This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00555:TIDA-00555的电源

Guru**** 2644285 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00555, TIDA-00810, TIDA-00835, TIDA-00080, TIDA-00834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/702556/tida-00555-power-supply-of-tida-00555

器件型号:TIDA-00555
主题中讨论的其他器件: TIDA-00810TIDA-00835TIDA-00080TIDA-00834

尊敬的专家:

我是香港的研究生。 当我尝试实现参考设计 TIDA-00555时、我感到非常困惑。 我从电源器件开始、在如图所示完成以下操作后、我无法获得原理图中所示的电压+6V 和-6V。 相反、C77、C80两端的电压约为19V、C73、C75两端的电压为-19V。  但是、D24上的电压正确为+5V、因此 D9工作正常。 同时、D22两端的电压为-1.5V、而不是-5V、因此 D11无法正常工作。  

我已经检查了焊接是否有问题、并尝试了其他三个 PCB、但找不到任何东西。 所以、我想知道是否需要注意到我的情况。 如果有任何回复、我将不胜感激!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zilin Li73

    感谢您考虑使用 TIDA-00555。 输出取决于变压器,1-2:4-6、2-3:4-6之间的转换率为1:1.64。

    确保您使用的变压器具有指定的变压器比率、并请与 Wurth 核实以获取定制的变压器。

    请参阅规格链接

    katalog.we-online.de/.../750342271.pdf

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的提醒。 我已检查是否使用了错误的变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zilin Li73

    很高兴听到这个消息。

    我们还有其他 TI 参考设计、包括 TIDA-00080、TIDA00834、TIDA-00810、TIDA-00835、您可以根据自己的应用需求来参考这些设计。

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我已经用特定的变压器替换了变压器、  750342271. 

    但是、我想知道输出电压(C79两端的电压)为何为-1.5V、而 D11不起作用?  输出电压是否为-5V?

    我检查了 TPS7A3001DGNR 的数据表、R94、R95的值似乎无法将输出电压调节至-5V、而是调节至-1.5V。  

    非常感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,齐林

    请注意、在该设计中、负电压用于保护。 请参阅上述原理图的注释 n、该注释显示 LDO 可配置为-1.5V。

    1.5V 配置用于保护放大器、并确保在正常运行期间不会因二极管的泄漏电流而产生误差。

    输出符合预期、您可以继续测试该设计。

    有一些方法可以避免负电源、我们已在 TIDA-00834展示了这一点。 您也可以考虑这种方法。

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    非常感谢您的回复! 感谢对 TIDA-00834的建议。  

    输出电压配置为-1.5V、那么为什么节点 TP16的电压标记为-5V、不应该标记为-1.5V?

    而且、当输出电压为-1.5V 时、它不能为 D11提供足够的电压、因此 D11不会亮起。 D11是否旨在指示节点 TP16的电压 为-5V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,齐林

    D11可根据应用需求使用。

    我们有一些应用使用-5V、因此使用指示。

    由于您正在考虑内保护、-1.5V 正常、可以继续测试。

    谢谢

    Sreenivasa