This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RSLK 高级套件部件列表和组装说明

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BOOSTXL-CC2650MA, CC3120, CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/701435/ti-rslk-advanced-kit-parts-list-and-assembly-instructions

主题中讨论的其他器件:CC2650BOOSTXL-CC2650MACC3120CC3120BOOST

您好!

  我在查看 TI-RSLK 的 Element 14页面、当我选择 TI RSLK Maze Edition Edu Kit Advanced 时、它没有提到它具有哪些器件。 在购买之前、我想知道它所拥有的所有器件。 我能否获得完整的 TI-RSLK 高级套件器件列表。 此外、您还有汇编指令指南吗?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在本文档 www.ti.com/.../swrp249.pdf 中找到了器件列表和指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kel、

    器件套件 (器件列表)未在 E-14 网站上发布、其主页上列出了器件内容、每个实验中都列出了组件列表(1-20)。

    为了您的利益、我附上下面高级套件的器件列表。 基本套件的汇编指令位于我们的网站上的指南和资源下。    

    行#

    说明

    制造商

    制造商器件型号

    Newark 器件型号

    每个套件的数量

    1

    Romi 底盘捆绑包

    Pololu

    1448.

    58AC7958

    1

     

    Romi 底盘套件-红色

    Pololu

    3502

     

    1

     

    用于 Romi 底盘的电机驱动器和配电板

    Pololu

    3543.

     

    1

     

    QTR-8RC 反射率传感器阵列

    Pololu

    961.

     

    1

     

    带有16.3mm 转子杠杆的卡扣式开关:3引脚 SPDT、5A

    Pololu

    1404

     

    6.

     

    机械螺钉:#4-40、1/2″长度、Phillips

    Pololu

    1962年

     

    7.

     

    机械螺钉:#2-56、1/2″长度、Phillips

    Pololu

    2715.

     

    13.

     

    机械螺钉:#2-56、1/4″长度、Phillips

    Pololu

    1955年

     

    5.

    2.

    Romi 编码器捆绑

    Pololu

    1529.

    58AC7964

    1

     

    Romi 编码器对套件、12 CPR、3.5-18V

    Pololu

    3542.

     

    3.

     

    SHARP GP2Y0A02、GP2Y0A21和 GP2Y0A41距离传感器的支架-多选件

    Pololu

    2679

     

    3.

     

    Sharp GP2Y0A21YK0F 模拟距离传感器10-80cm

    Pololu

    136.

     

    3.

     

    3引脚包容式 JST PH 型电缆(30厘米)、带插入式引脚、用于0.1英寸外壳

    Pololu

    1799

     

    3.

    3.

    MSP432P401R LaunchPadTm开发套件

    应用工程师

    MSP-EXP432P401R

    41Y9541

    1

    4.

    SimpleLinkTm低功耗 BluetoothRegisteredCC2650模块 BoosterPackTm插件模块

    应用工程师

    BOOSTXL-CC2650MA

    98Y7808

    1

    5.

    SimpleLinkTmWi-FiRegisteredCC3120无线网络处理器 BoosterPackTm插件模块

    应用工程师

    CC3120BOOST

    32AC6918

    1

    6.

    试验电路板跳线带状线、公头到母头、40引脚公头到公头、40引脚母头到母头电缆套件

    Elegoo

    El-CP-004

    44AC9484

    1

    7.

    可充电电池、镍氢电池、1300mAh、1.2V、AA、 PK of 4.

    Energizer

    626831.

    40P1166

    2.

    8.

    3.25英寸白色无焊试验电路板

    Bud Industries

    BB-32621

    88W3961

    1

    9.

    0.75英寸4-40金属支架

    KeyStone

    2204

    02M0023

    2.

    10.

    0.187英寸4-40金属螺母

    彩虹

    HNZSM004

    43AC8400

    8.

    11.

    1.375英寸4-40塑料支架

    KeyStone

    4809

    16F1043

    4.

    12.

    0.5英寸2-56金属支架

    RAF 电子硬件

    2057-256-Al-7

    27T8693

    2.

    13.

    2x40、0.1英寸公头

    多比较器

    SPC20504

    93K5757

    1

    14.

    1X20、0.1英寸、直向插入式管座

    多比较器

    MC34739

    08N6754

    1

    15.

    1x8直向插入式接头(用于可选附加 LCD)

    多比较器

    2211S-08G

    08N6749

    1

    16.

    热缩套管、柔性0.175英寸(4.45毫米) 2至1黑色3.28英寸(1.2m)

    专业电源

    SPUL/1.2/3.2MMBLK

    01M8939

    1

    17.

    1X20直角公头

    多比较器

    MC34763

    08N6741

    1

    18

    LED 红色差分4.8mm 圆形 T/H 10mA

    Lite-On

    LTL -10223W

    44AC1148.

    1

    19.

    LED 红色差分5mm 圆形 T/H 2mA

    Broadcom Limited

    HLMP-4700

    40K0080

    1

    20.

    电阻220欧姆1/6W 5%轴向

    Yageo

    CFR-12JB-52-220R

    44AC1144.

    1

    21.

    电阻470欧姆1/6W 5%轴向

    Yageo

    CFR-12JB-52-470R

    44AC1145.

    1

    22.

    电阻器22K 欧姆1/6W 5%轴向

    Yageo

    CFR 12JB-52-22K

    44AC1146

    1

    23

    电阻器33K 欧姆1/6W 5%轴向

    Yageo

    CFR 12JB-52-33K

    44AC1147.

    1

    24

    电阻器10 Ω 绕线10W、5%、轴向

    Vishay

    CW01010R00JE73

    65K3609

    1

    25

    电 µF、陶瓷、0.47 μ F、50V、±20%、径向

    KEMET

    C320C474M5U5TA

    39K7199

    2.

    26

    触控按钮开关

    Omron

    B3F-1052

    52F3550

    3.

    27.

    电容器钽电容器、10uF、20V、10%、径向

    AVX

    TAP106K020SCS

    54J4427

    3.

    28.

    2-56六角螺母(用于缓冲开关)

    多比较器

    SPC21805

    18M5986

    12.

    希望这对您有所帮助。

    谢谢
    Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ayesh:

    在实验视频5.2中、连接电机驱动器和配电板显示了切断配电板上的布线。 这是正常的吗? 我可能会在需要这些布线的另一个项目中使用配电板。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克尔

    是的、需要将其与 RSLK 一起使用、以切割走线。 您可以通过在切割处焊接一个零欧姆电阻器来修复切割线、但如果您想执行一个单独的项目、您可能需要考虑从 Pololu 购买一个新的电机板。 www.pololu.com/.../ti-robotics-system-learning-kit-ti-rslk-parts-and-accessories
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。