This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:访问问题

Guru**** 2556830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/698066/webench-tools-access-problems

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!
只是一个反馈。 我的客户想要使用 webench、但遇到访问问题:
1.客户公司 PC 上未安装闪存。 因此他无法使用闪存。
2. HTML5加载不正确。 仅显示按钮。
3. wbmobile 版本显示 Gateway Timeout (网关超时)。

请发表评论。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HTML5工具处于开发/测试阶段。 您能告诉我们客户正在使用的浏览器吗?
    据观察、与 Firefox 或 IE 相比、HTML5在 Chrome 浏览器中工作良好。 如果客户使用的是 Firefox、请请求将其更新到版本> 56.0、然后重试。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他用进行了测试

          -Firefox 60.0.2
    -      Internet Explorer 11
    -      Microsoft Edge (40.xxx)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 正在积极开发一款即将发布的基于 HTML5的全新 WEBENCH 电源设计工具。 我们将在公开使用时立即通知您。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一个 HTML5版本的大致日期吗? 6月底?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      该版本将于7月发布。 您可以参阅以下博客文章、了解有关新工具的一些信息。

    http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/05/15/new-webench-power-designer-is-now-even-easier-to-use

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    客户再次询问哪些浏览器版本应该正常?

    他使用 Firefox、Edge、Internet Explorer 进行了测试、但只能看到侧头。 使用 Chrome 时、整个页面会闪烁、就像页面会一直重新加载一样。 他提交的 Android/Chrome 上也是如此。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Holgar、

    计划在7月发布的新 HTML 工具将在 Chrome [67.0.3396.87]和 Firefox [60.0.2]中正常工作。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发行日是否仍然是2007年5月7日?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    该版本计划于7月5日发布。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在是在线的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holgar、

    新的 HTML 工具已发布。 下面是相同的链接。

    如果您需要任何帮助、敬请告知我们。

    https://webench.ti.com/power-designer

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、
    Chrome、Firefox 在使用新工具时运行良好。 InternetExplorer 11根本不运行。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holgar、

    建议使用 Chrome、因为新的 HTML 工具在此浏览器中效果最佳。

    但是,您能否在 Internet Explorer 中尝试以下步骤,以查看加载问题是否得到解决?

    1.打开 IE 浏览器,转至设置,然后单击兼容性视图设置

     

    2.取消选中"在兼容性视图中显示 Intranet 站点"复选框,并选中"仅使用 Microsoft 兼容性列表"复选框。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、更改。 我有一个带加载的白色屏幕... 左上角。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    很遗憾知道新 Webench 不能为您的客户服务。 正如您提到的、它在 Chrome 和 Firefox 中运行良好。 我们还使其与 IE11兼容。 但 IE 浏览器很复杂。 即使您认为它是版本11、某些子版本在内部也不同、可能会将其设置为较低版本、例如10、9等 要确保 IE 版本为11、您能否在 浏览器屏幕上要求客户执行此操作-按键盘上的 F12键或右键单击 并选择"Inspect Element (检查元素)"。 这将打开后续视图。  

    在该视图中、请在右侧确保将"设备模式"设置为 Edge 或11。 如果它被设置为任何较低的数字、那么它是内部的 IE 版本、而不是 IE11。

    我们正在为此制定一个解决方案。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其设置为11可以正常工作。 我可以将11设置为默认值、还是必须在每次打开 webench 链接时手动设置?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、每次打开时都必须手动设置。