This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS1H000-Q1:电流限制精度

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697983/tina-spice-tps1h000-q1-current-limit-accuracy

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好  

我的客户发现 TPS1H000 PSpise 模型的电流限制精度有问题。

对于容性负载、将电流限制配置为145mA、但输出电流限制在95mA 以下。

您能否检查 PSpice 模型中是否存在问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在研究这个问题、很快就会回来。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhisek、

    对此进行了任何更新?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、

    我们需要一些时间来解决这个问题、因为模型需要修订、我们需要重新验证模型中的一些内容。 已经进行了更改、现在合适的人员正在审查该模型。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、

    更新后的模型已于今天发布到网络上。 下次网络更新后、它应显示在产品文件夹中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gupta-San、
    非常感谢您对此问题的专门支持。
    此致、
    Noboo Fujihara