This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4486:它可以用于太阳能充电器吗?

Guru**** 2897240 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4486, LM5113LLPEVB, TIDA-01634, LM5113, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/702075/pmp4486-can-it-be-used-for-a-solar-charger

器件型号:PMP4486
主题中讨论的其他器件: LM5113LLPEVBTIDA-01634LM5113LM76003

我想使用 GaN MOSFET 构建同步降压转换器、在功率为 MP 时的47V 太阳能电池板和12V 电池之间进行电压调节。最大功率为30W。

为了加快原型设计,以下参考设计非常有趣:

PMP4486

LM5113LLPEVB/NOPB

TIDA-01634

与 LM5113评估板相比、PMP4486似乎更加灵活、能够对 MPPT 算法进行整数处理。

您认为它适合应用吗? 是否可以订购已组装的器件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    感谢您的提问。 我认为 GaN 是30W 应用的最优选择。 请查看随附的设计。 您可以根据47V MP 的输入电压调节实现 MPPT。 您可以将输入电压限制为您选择的点、而不是使用 U2A 将输入电流限制为300mA。 LM76003是一款适合您应用的器件。 它能够启动至预偏置条件、因此电源不会尝试同步来自电池的电流。

    此致、
    Ryan

    e2e.ti.com/.../Schematic-Prints.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您的信息。

    我更喜欢不使用集成电路、因为该项目是一种学习的方法。

    目的是"组装"无源元件、晶体管、驱动器、电源、控制单元、传感器、可以对控制单元进行编程

    为了比较不同的控制策略。最终的集成肯定 不会达到 A 的效率和小尺寸

    LM76003等商业集成电路。是否有可调节软启动等降压转换器参考设计
    没有集成电路、包括用于 MPPT 的晶体管+驱动器/传感器/控制单元?

    然而、在这个应用中、使用晶体管和驱动器的集成电路来减少晶体管和驱动器之间的连接问题仍然很有趣。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多

    为了获得最大的灵活性、C2000将是一款值得研究的数字控制器。 此网站上提供了大量信息和 HV 开发套件。 www.ti.com/.../TIDM-SOLAR-DCDC

    此外、还有一个非常好的在 MPPT 同步降压转换器中使用 C2000的教程、但 TI 不拥有此教程。 coder-tronics.com/.../

    谢谢、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息。

    我想我会尝试将 GaN 晶体管与 C2000一起使用。

    此致