This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测量快速信号的相位角

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/703719/measuring-phase-angle-of-fast-signals

您好!  

我不知道要问什么论坛,所以很抱歉。  

我需要测量电流(正弦波)和电压(方波)之间的相位。 到目前为止:

1) 1)在预览原型中、我对2个信号执行异或运算、然后测量脉冲持续时间。 为此、我使用了 FPGA。 TI 是否提供任何能够以良好的精度测量快速脉冲持续时间的 IC? (参考1在1MHz 时为2.7ns)。  

2) 2)我想对脉冲进行低通滤波、然后对其进行读取、但这是针对存在大量噪声的电源应用、因此不欢迎进行数字-模拟-数字转换。  

3) 3) DSP 上的快速 ADC、然后 FFT 获取角度。 将在 DSP 论坛上询问最快的 ADC。  

此致、  

Marko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marko、

    要测量高分辨率脉冲的持续时间、请查看 C2000系列 MCU 上的"HRCAP"模块。 F280049可能是查看模块规格的好器件: www.ti.com/.../tms320f280049.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看到了这一点、但问题是(在链接的数据表的第133页表5-57中):输入脉冲宽度最小值为110ns。

    此致、
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marko、

    没错。

    您还可以使用常规 eCAP 捕获模式;最小脉冲宽度为20ns、分辨率为10ns。 在200MHz 器件(例如 F28377S)上、最小脉冲宽度为10ns、分辨率为5ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ty 表示帮助、但10ns/5ns 不够好。 我将尝试以另一种方式解决问题。  

    此致、  

    Marko