This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 CFP 48 (WD)封装寄生详细信息

Guru**** 2872130 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH16244A, SN54LVTH16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704067/cfp-48-wd-package-parasitic-details-required

主题中讨论的其他器件:SN54LVTH16244ASN54LVTH16245A

我需要 SNJ54LVTH162245WD 和 SNJ54LVTH162244WD 的 IBIS 文件。 它们都是 CFP 48。 我找不到适合他们的 IBIS。 因此、我查找了 CFP 48电池组 IBIS 以了解"封装寄生"的详细信息、但也找不到它。 请尽快答复。 情况紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    支持这些器件的工程师目前不在办公室、下周早些时候将与您联系。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita、
    我们没有用于这两种器件的 IBIS 模型。
    但是、我们在 A 版本中都有具有 WD 寄生效应的 IBIS 模型。   对于 SN54LVTH16244A: www.ti.com/.../slym084
    对于 SN54LVTH16245A: www.ti.com/.../slym083
    请注意、这两个都位于这些器件的-SP 文件夹中。

    两个非 A 器件的商业版本都存在。  
    我已将 WD 寄生效应组合到非 A 版本 IBIS 模型中。    我将把它们更新到产品文件夹中。

    在这里、它们可立即使用。


    e2e.ti.com/.../sn54lvth162244.ibs

    e2e.ti.com/.../sn54lvth162245.ibs

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水