请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好,ı 需要在 TINA 进行电流反馈放大器的噪声分析仿真(艺术栏的噪声手册只考虑电压反馈放大器的噪声)ı 如何在 TINA 评估电流反馈放大器的总输出噪声、输入电压噪声密度和输入电流噪声密度, 是否有任何有关它们的文档?
谢谢、Mert Yetkin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mert、
电流反馈放大 器的一般噪声公式和分析与电压反馈放大器的相同。
此分析使用两个输入参考电流噪声分量和一个电压噪声分量。
主要区别在于、电压反馈放大 器具有假定相等的电流噪声分量、而电流反馈放大器具有通常不相等的电流噪声分量。
一些应用手册从一开始就假定两个电流噪声分量相等(例如电压反馈)、而其他应用手册则不相等(例如电流反馈)。
有几个应用手册介绍了噪声分析、将 两个电流噪声分量视为单独的变量。
一个是《运算放大器电路中的噪声分析》、文献编号 SLVA043B (请参阅公式17)。
另一个是《高速运算放大器中的噪声分析》、文献编号 SBOA066A (请参阅公式5)。
第二个应用手册介绍了电流反馈放大器的情况、而第一个应用手册更通用。
您只需在 TI.com 的搜索字段中输入文献编号即可获得这些文档。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
John