This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9638:EMC 数据和输出处理

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/703565/pmp9638-emc-data-and-output-handling

器件型号:PMP9638

您好!

我的客户正在使用 PMP9638参考设计设计设计 USB 充电适配器。

我有以下问题:

  • TI 是否具有 PMP9638的 EMC 数据?
  • 如果客户不想使用3.3V 输出、是否可以在3.3V 输出电压下卸载所有组件(二极管、电容器、电阻器等)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这位是 PMP9638的设计师 Sheng-Yang。

    我没有针对 PMP9638测试 EMI。 您很可能需要添加额外的 EMI 滤波器(至少一个共模扼流圈和一个 x 电容器)来通过 EMI。

    是的、如果客户只需要一个输出、他们只需卸载3.3V 电源轨组件并调整电阻分压器值(R11和 R18)即可。

    如果所需电压电平与我在 PMP9638上的电压电平之间存在输出电压电平差异、客户需要重新设计变压器和输出轨电路。

    此致、

    Sheng-Yang Yu