This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00364:使用 TIDA-00366概念保护 TIDA-00364

Guru**** 2770185 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00364, TIDA-00366, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704261/tida-00364-protection-of-tida-00364-using-concept-of-tida-00366

器件型号:TIDA-00364
主题中讨论的其他器件: TIDA-00366AMC1301

TIDA-00364具有欠压锁定保护、而 TIDA-00366具有过压、过载、欠压、接地故障和过热保护。

TIDA-00366的设计 PCB 是否也可以用于 TIDA-00364、方法是利用保护和感应电路、而不使用 TIDA-00366的其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pallab、

    您能提供更多细节吗? TIDA-00364是低电压逆变器、而 TIDA-00366是高电压逆变器。

    TIDA-00366中的电路也应与 TIDA-00364配合使用、但您是否需要增强型隔离来进行感应?

    用于直流链路电压检测的 AMC1301是增强型隔离式。 我建议您在低电压逆变器设计中使用分压器和运算放大器电路进行直流链路电压感应和温度感应。

    您可以使用 TIDA-00366中的过载和接地故障保护电路、并根据自己的要求修改故障阈值电压。

    有关更多参考材料、请参阅以下链接中的方框图。
    www.ti.com/.../motor_control_ac_induction

    此致、
    Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    感谢您分享您的观点。  我认为低压逆变器可能不需要增强型隔离。 在这种情况下、基于比较器的外部保护电路可实现过流保护。

    此致、

    Pallab