This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS73801:仿真模型

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/702941/tina-spice-tps73801-simulation-model

器件型号:TPS73801
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在哪里可以找到 TPS73801的仿真模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:

    遗憾的是、我们目前没有该器件的模型。 但是、您可以访问此链接并根据您的需求搜索器件。 您应该能够获得其他已有可用型号的兼容设备。
    链接: webmail.ti.com/.../,DanaInfo=webench.ti.com,SSL


    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、
    感谢您的回答、但遗憾的是、我必须使用这一部分。
    卢卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    由于我们没有可用于此设备的型号,我建议您将有关此设备的问题发布到以下论坛:  。 这里的专家可以为您提供问题/后续步骤指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    论坛也无法解决这一问题。 无论如何都谢谢。