This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:放大 TINA-TI

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/702125/tina-spice-zooming-in-tina-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我终于安装了 TINA-TI 来尝试一下、我将其与我已经用于建模的其他一些选项进行比较。  我尝试查看瞬态行为、我使用50Hz 方波作为边沿。

问题是、瞬态仿真窗口和轴控制中似乎存在一些未记录的截断/舍入。  问题是、我放大两次以查看边沿响应后、缩放功能不再改变时间轴。  如果我尝试手动更改 x 轴限制、则会发生相同的情况、不会发生任何变化。  因此、我无法放大边缘。

IMHO、查看波形的限制是仿真程序的一个巨大限制。  我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    在这里、可能有两个方面可以帮助您。 在瞬态仿真结束时、如果您想进行精确缩放、请使用大约2-3个周期的时间周期。 此外、如果您希望波形平滑、请转至 Analysis -> Set Analysis Parameters -> TR Maximum Time Step、并根据需要尝试将其设置为每周期1000个点或更多点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    您的问题是否已解决? 如果不是、您还可以再尝试一种方法。 如果您双击轴、请取消选中"Round axis scale"按钮以查看它是否有用。