请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5005 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我无法将未加密模型转换为 Saber 模型、因为.LIB 文件中缺少一些文件。 您能否提供完整的未加密模型。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Naveen、
为了跟进 Abhishek 的评论、Web 上的模型已针对 PSpice 完成。 有一种方法可以将未加密的 PSpice 模型导入到 Saber 中、以下视频对此进行了介绍:
但是、在某些情况下、导入过程可能不是无缝的。 在这种情况下、我建议您在此处联系 Synopsys 支持: