This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9720:PMP9720问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9720, UCC27511, UCC2897A, CSD18532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/695494/pmp9720-pmp9720-issue

器件型号:PMP9720
主题中讨论的其他器件: UCC27511UCC2897ACSD18532Q5B

大家好、

我们将 UCC2897A 用作 ACF 控制器、将 PMP9720用作电路模型。 但是、在控制器工作电压 Vcc 下、辅助绕组电压下降会导致 PWM 停止、Vout 下降。 您能为我们提供一些调试此问题的建议。 另一个问题是、在连接 D8、R7时、不会建立输出电压。 这意味着移除 DRV 时输出正常。 我们尝试添加额外的功率作为 UCC27511 VDD。 遗憾的是、这会导致 SR MOSFET 损坏。 您能给我们一些建议吗? 感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经给电路设计人员发送了一条消息、他很快就会回来与您联系。

    请稍等。

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有更新? 谢谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我是 PMP9720的设计人员。 您能否告诉我们您的电路中哪些器件与原始 PMP9720电路不同?

    谢谢
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    规格 VIN=30-55V VOUT=12.8V Fs=200kHz

    我已更改 Ron=91k R104=100k。 其他几乎相同。 谢谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我在这里要更新我的电路数据。

    Fs=200kHz
    T1:6:4:4 (pri:aux:sec)
    C14:0.2uF
    R3:0欧姆
    Q5被打开
    删除了 T2、R5并添加了一个与 Q6串联的电流感应电阻器(0.05 Ω)。
    R19=91k
    R22=100k
    L1 = 10uH
    C9=990uF
    Q6和 Q7的输出电容为1700pF。
    其他组件几乎相同。

    我使用了一个54欧姆的电阻器来替代 L5、否则替代辅助。 负载打开时电压将下降。

    我的 SR MOSFET 在轻负载时无法正确打开。 我想原因是我的电路处于 DCM 模式、并且谐振显著。
    DCM 谐振现象会导致 VSEC1和 VSEC2不是一个相当平方的波形。 因此、我的两个栅极驱动器将同时打开。
    是否有任何方法可以解决此问题、例如减少 DCM 模式下的谐振现象。 请给我们一些建议。

    谢谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我看到您更改了变压器。  变压器的磁化电感是多少?

    此电路上的同步整流器驱动强制 CCM 在轻负载下运行、因此您描述的现象必须是其他原因造成的。  它在负载时是否能更好地工作?  您能否发送波形的一些示波器图像?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我的磁化电感为50uH。

    波形如附件所示。

    CH1:VSEC1、Ch2:VSEC2、CH3:IL、条件:极轻负载且具有 SR MOSFET 的断开栅极驱动器

    CH1:VSEC1至 GND、Ch2:U4的 OUTH 至 GND、CH3:VSEC2 至 GND、U1的 CH4:OUTH  至 GND 条件:极轻负载且使用 SR MOSFET 断开栅极驱动器

    非常感谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    此外、我不能向您展示与 SR MOSFET 连接的 SR 栅极驱动器的波形。 一旦连接、我的 SR MOSFET 将损坏。 谢谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我认为您所选择的 SR FET 需要更长的延迟时间。  请尝试以下步骤:

    1.更换 SR 驱动器电路并将 R14增大至100k。

    2.查看是否在空载条件下运行。  它应该是强制 CCM、所以不应该有一个 DCM 振铃。

    3.观察 Q7在最小 Vin 和最大 Vin 时的 Vds 波形。  您需要查找硬开关和过长的体二极管导通时间。

    4.调整 R14以避免硬开关并最大限度地缩短体二极管导通时间。   

    我可以在步骤3和4中为您提供帮助。   

    SR FET 的器件型号是多少?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我已选择 NTMFS5C628NLT1G 作为 SR MOSFET。

    我将尝试先将 R14调整为100k。

    您提到、我可能应该在第1点中更换 SR diver 电路。 但如何呢? 是否有任何更新的参考电路原理图?

    该项目处于紧急状态。 感谢您的支持!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PT_5F00_UCC2897A-SR-FET-damage-issue_2D00_2.pptxe2e.ti.com/.../6886.PT_5F00_UCC2897A-SR-FET-damage-issue_2D00_2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    如果我们无法解决此问题、我们将放弃该项目。
    我们仍然无法打开 SR。 SR 将在我们打开时损坏。
    请尽快给我们提供任何想法。 谢谢!

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉、我的回答很慢。  我昨天在度假。  

     NTMFS5C628NLT1G FET 的开关速度太慢:

    上升时间:150ns

    关断延迟:28ns

    下降时间:70ns

    要获得与原始 PMP9720设计相似的性能、应使用开关特性与 CSD18532Q5B FET 相似的 SR FET。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我还有一个问题。

    偏置在轻负载时不稳定(Vin=30V、匝量:6:4:4辅助 绕组参数与您的绕组参数相同)。

    我还尝试移除 L 并使用一个小电阻器(56欧姆)来替换它、它可以解决轻负载不稳定的情况。 但是、在较高的 Vcc (55V)或重负载下、Vcc 将超过 IC 工作电压。

    是否有任何解决方案?

    非常感谢!

    最棒的

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    电源现在是否在强制 CCM 下工作?  如果您仍在 DCM 下运行、则偏置的 L-C 滤波器将不起作用。  下面是一种生成偏置的替代方法、而不是使用 L-C 滤波器:

    e2e.ti.com/.../Modified-Bias.pdf

    谢谢、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    紧急!
    很不错! 但是、如您所述、在使用经修改的偏置时、过流保护和短路保护是不可行的。 我已检查电流感测电压是否超过0.5V。 我是否会错过任何东西? 谢谢!

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很高兴听到它的工作原理!   对于锁存 SCP、最好使用次级侧电流感应作为 SCR 的触发器。  一次侧电流感测信号将被逐脉冲电流限制限制为500mV。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    SCP 闭锁是否有任何参考原理图。
    我们需要您的快速响应。
    非常感谢!

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是一个您可以使用的简单锁存电路。  在这种情况下、您将需要使用电流限制比较器来触发锁存器、而不是 SS 电容器。  

    此致、

    Brian