This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC27211:UCC27211

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/703751/tina-spice-ucc27211-ucc27211

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在 TINA 中使用的是 UCC27211 IC,但其 HO (capture.png)端不起作用,模型或我的电路(Capture 1.png)中是否出错 ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们知道、该部件是一个驱动器。  HS 引脚用于自举、以启用其栅极将连接到 HO 和 LO 的外部 MOSFET 的工作。  

    如果我们在第16页的数据表中看到应用原理图(请在下面找到快照)、我们可以看到 HS 连接到2个外部 MOSFET 的中间位置、并通过电容器连接到 HB 引脚。 这是我之前讨论过的自举电容器。

    目前、根据您的连接、HS 引脚连接不正确、因此您在 HO 和 LO 处获得的结果不正确。

    我建议您遵循类似的原理图来评估器件的确切响应。 或者、请将 HS 接地(如已发布的 TINA-TI 测试台中所示)、以便它获得针对 HO 和 LO 节点的适当基准、从而获得适当的输出。

    如果需要任何其他帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Abhisek