This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:电压逆变器

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005, LM5575, LM5576, LM5575-Q1, LM5576-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/703477/webench-tools-voltage-inverter

主题中讨论的其他器件:LM5005LM5575LM5576LM5575-Q1LM5576-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我需要从+20V 创建-40V。  我的电流要求非常低、可能是20-30mA。

上次我尝试设计电压逆变器时、WWEBench 建议使用 LM5005、但当我们遇到一些问题时、TI 有人表示不建议使用该器件。  现在、我对 WebBench 关于电压反转的建议失去了信心。

我希望有经验的人可以为我的应用推荐器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我们很快就会向您回复此查询。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    请在 WEBENCH 上查找以下器件。可以使用此器件为 Vin=20V Vout=-40V Iout=0.04A 创建该设计。

    LM5575
    LM5576
    LM5575-Q1
    LM5576-Q1

    谢谢、此致、
    普拉文 B