This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01012:tidrny5原理图文件 isn#39;t 可用

Guru**** 2580185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/703617/tida-01012-tidrny5-schematic-file-isn-t-available

器件型号:TIDA-01012

你好! 很明显、我收到了 TI 的邮件、其中包含 指向 TIDA 01012的 tidrny5原理图文档的链接。 昨天、我按照链接操作、pdf 文件正常打开。 今天我得到了"抱歉! 我们找不到您的页面。" 消息。 请帮我下载此原理图、这对我很重要。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Artem、您好、我们对由此给您带来的不便深表歉意。 我与我们的 Web 运营部门联系、以便在 Web 上恢复设计原理图。 同时、请找到随附的原理图。 希望这对您有所帮助。 再次对给您带来的不便表示抱歉。

    此致、
    J. Fullilove
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 你是我的救世主! 您是否还拥有该设计的 BOM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已从产品页面获取。 谢谢!