This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV1117:我们是否有可用的 SPICE 模型?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV1117, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/703579/tina-spice-tlv1117-do-we-have-available-spice-model

器件型号:TLV1117
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM1117

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我的一位客户询问我们是否有适用于 TLV1117 LDO 的 SPICE 模型或任何仿真模型?

谢谢!

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    遗憾的是、我们目前没有该器件的模型。 我建议您选择以下任一选项。
    1.您可以建议您的客户使用另一种型号可用的兼容设备。 为此、以下链接会很有帮助。
    链接: webench.ti.com/.../

    2.如果没有其他选择和/或需要此特定器件、请通过 abhisek_t@ti.com 与我联系。 我们的团队将与您联系并开始流程。
    基于上述内容、我将关闭此主题。 如果需要、我们可以通过电子邮件继续进行未来的讨论。
    祝你度过美好的一天!

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhisek、您好!

    感谢您的建议! 我看到我们确实有一个 LM1117模型、它与 TLV1117非常相似。 这是我与客户分享的内容、这是没有问题的。

    谢谢!

    此致、

    Alfred